欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐久性测试机的设计与思维训练(设计思维训练-2)

  • 2020.03.21 22:10:21
  • 米思米
  • 2270

   在这里,我们将以电缆耐久性测试机的设计思维训练为例进行说明。

   ・自动机器设计人员必须以高性价比实现订购要求。

   ・规格要点:
    用于展览的设备,需要在设计中加入以下要求:
   *安静,干净,没有危险
   *可以在近处观看
   *放置使用面积较小,并且有稳定性
   *搬运时不会破损
   *可以简单的更换测试对象

耐久性测试机的设计与思维训练(设计思维训练-2)

   ・这是我们制作的耐久性测试机的照片。计算弹性测试次数的方式。
   ・加热负载由橡胶加热器和温度传感器给出。
   ・它具有位置调节机构,用于链条张力调节以及链条和电缆连接。
   ・电动机单元可以很容易地拆卸,以便在转移时更紧凑。
   ・安全对策是用丙烯盖保护前部。
   ・以纵向放置的构造最小化设置面积。

耐久性测试机的设计与思维训练(设计思维训练-2) 

   上图为图片设计图。和实物是上下相反的。在正面图中,可以了解各部件的排列。另外,从侧面图可以看到驱动机构的机制。虽然从照片上看不出,但是设计中加入了电缆的张力调整机构和链条驱动部的张力调整等细节。因此,组装时的调整工作会变得更为简单。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities